10 Gründe für die Wahl eines geschlossenen Abfüll- und Entnahmesystems Wenn Flüssigkeiten gefährlich sind - und auch im umgekehrten Fall - bieten geschlossene Abfüll- und Entnahmesysteme bedeutende wirtschaftliche Sicherheits- und Umweltvorteile für Anwender und Prozesse.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
Die Technologie eines geschlossenen Systems fördert sicheres und effektives Chemikalienhandling Gefährliche Chemikalien werden regelmäßig aus einem Original-Transportbehälter in kleinere Kanister oder Behälter abgefüllt oder in andere Anwender-Prozesse integriert. Hier erfahren Sie, wie CPC Fluid-Dispensingsysteme ein gefährliches Freisetzen von Flüssigkeit eliminieren kann.
Einführung in Schlauchtüllen Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird.
How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
Intelligente Fluidkupplungen kommunzieren kritische Geräte- und Prozessdaten Ausgestattet mit einer Kontrolleinheit und integrierter Identifikations-Technologie (RFID) können Intelligente Schnellverschluss-Kupplungssysteme Daten übermitteln. Somit können die Anwender ihre Geräte schützen, Prozesse verbessern und sogar Leben retten.
Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
Pipe Threads: Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.
RFID kontrolliert, optimiert und schützt Daten Die Rolle intelligenter Fluidkonnektoren: Kombination der Flüssigkeits- und Datenübertragung zur Kontrolle, zum Schutz und zur Optimierung von Prozessen
Vorteile eines geschlossenen Abfüll- und Entnahmesystems bei Großgebinden Wenn Flüssigkeiten gefährlich sind - und auch im umgekehrten Fall - bieten geschlossene Abfüll- und Entnahmesysteme bedeutende wirtschaftliche Sicherheits- und Umweltvorteile für Anwender und Prozesse.
Closed Dispensing of Bulk Chemicals Closed system dispensing of bulk chemicals makes foam and coating applications safer and more efficient.
Vereinfachtes Chemikalienhandling mit dem DrumQuik PRO-System Mauser Packaging Solutions und CPC arbeiteten zusammen, um anwenderfreundliche Mauser-Fässer für schnelles, flexibles und sicheres Fasshandling zu ermöglichen
Boat Engine Installation (MerCruiser) Boot-Hersteller konnten durch CPC-Anschlüsse beim Motoreinbau der Mercury MerCruiser Sterndrives bis zu fünf Minuten einsparen, da sie auf Schlauchklemmen und Schrauben verzichten konnten.
Bulk Ink Delivery (HP) Mit den Non-Spill Kupplungen der NS4-Serie kann man den Schlauch zwischen der eingebauten Baugruppe und den Druckköpfen ganz einfach trennen, ohne dass man ein Auslaufen von Tinte befürchten muss.
Chemical Transport System Semco konnte seinen Kunden mit der Integration von CPC Non-spill Schnellverschluss-Kupplungen ein sicheres, leicht zu bedienendes chemisches System anbieten, das sowohl ein Auslaufen als auch eine Kontamination verhinderte.
Closed System Chemical Dispensing Nach eingehender Prüfung fand Container Technology, dass das DrumQuik® PRO-System allen Anforderungskriterien im Hinblick auf Leistung, Kosten und Sicherheit entsprach.
Crop Protection Application (Dupont) Dupont wandte sich an CPC, um ein effektives, geschlossenes Transfer-System zu schaffen und gleichzeitig mögliche Leckagen zu reduzieren.
Microbrewery Brewing Success (Urban Growler) One local brewery using CPC’s connectors is Urban Growler Brewing in St. Paul, Minnesota, which uses the components to save time when making CO2 level checks that require frequent air line connections and disconnections.
Motorcycle Fuel Tanks (BMW) BMW wandte sich an die CPC-Ingenieure, um bei der Wartung und Reparatur der Motorrad-Tanks sowohl Zeit zu sparen als auch Verunreinigungen zu vermeiden.
Rapid Deploy Decontamination Systems TVI Corporation (TVI) hat anspruchsvolle Selektionskriterien für alle seine Produktkomponenten, um die besten Geräte auf dem Markt herstellen zu können.
Adding intelligence to 3D Printing Connecting Intelligently in Additive Manufacturing! Download our brochure to see why connecting in intelligent ways helps support safe and efficient material handling.
6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
PDF How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
PDF Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
PDF Einführung in Schlauchtüllen Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird.
Understanding Pipe Thread Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.