• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Batteriewechsel bei Elektrofahrzeugen

    Use Our Product Specifier

    Verschwenden Sie keine Zeit beim Laden von Elektrofahrzeugen

    Der Schlüssel zu einer breiten Akzeptanz von Elektrofahrzeugen (EV) ist u.a. die Entwicklung von Systemen, die die Ladezeit für ein vollständiges Laden einer EV-Batterie eliminieren oder reduzieren. Trotz verbesserter EV-Batterien ist die Ladezeit für EV-Flottenfahrzeuge wie -Lieferwagen länger als den Unternehmen lieb ist. Während viele Besitzer von Elektrofahrzeugen ihre Fahrzeuge zu Hause aufladen, benötigen Fuhrparks, Lieferdienste, Versorgungsunternehmen und Mitfahrzentralen Alternativen, die eine Beschädigung der Batterien durch schnelles Aufladen bei jedem Fahrerschichtwechsel verringern; dies gilt insbesondere für Unternehmen mit Fahrern, die Hunderte von Kilometern pro Tag zurücklegen. Der Austausch von EV-Batterien ist eine Option, die Unternehmen nutzen können.

    Durch EV-Batteriewechsel
    schneller wieder auf der Straße

    Beim Batteriewechsel wird die entladene Batterie demontiert und durch eine voll geladene Batterie an einer Batteriewechsel- oder Flottenladestation ersetzt. Anschließend werden die entladenen Batterien - oftmals während verkehrsschwacher Zeiten - wieder aufgeladen. Durch die Automatisierung des Batteriewechsels ist der Fahrer in weniger als 10 Minuten – manchmal in nur drei Minuten – wieder auf der Straße. Um noch effizienter zu sein, kann der Wechsel genau zur gleichen Zeit und am gleichen Ort erfolgen, wie das Entladen oder Beladen von Transportgut. Darüber hinaus trägt das Trennen der Batterien von den Elektrofahrzeugen dazu bei, die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken, wodurch sich die Preise für Flotten-Elektrofahrzeuge den Preisen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor annähern, was wiederum zu einer verstärkten Akzeptanz von Elektrofahrzeugen führt.

    Optimieren Sie den Austausch von Elektrofahrzeug-Batterien durch den Einsatz von CPC-Konnektoren, die speziell für Flüssigkeitskühlsysteme entwickelt wurden

    CPC kennt die Herausforderungen und Anforderungen flüssigkeitsgekühlter Ladesysteme beim Batteriewechsel unterwegs oder an einer Wechselstation für Elektrofahrzeuge. Unsere Wärmetechnikingenieure sind mit den Problemen vertraut, die Unternehmen bei der Entwicklung und beim Einbau der Flüssigkeitskühlung in Ladestationen oder -säulen haben; das Laden soll sicher und einfach sein und ein schnelles Weiterfahren ermöglichen. Die Erfahrung und das Know-How von CPC führte zur Entwicklung der Everis®-Produktpalette mit Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren zur Optimierung des Kühlmittelflusses und der Systemleistung von Flüssigkeitskühlsystemen im Bereich Batteriewechsel und -ladestationen für Elektrofahrzeuge.

    Everis-Schnellverschlusskupplungen – Für flüssigkeitsgekühlte Batteriewechsel und
    -ladestationen von Elektrofahrzeugflotten konzipiert

    Bewährte Zuverlässigkeit

    Unabhängig davon, wo sich Ihre Batteriewechsel- oder -ladestation befindet, die speziell für die Flüssigkeitskühlung entwickelten Everis-Konnektoren von CPC wurden so gebaut, dass sie bei extrem niedrigen und auch hohen Temperaturen funktioneren. Da das Trennen der Verbindung durch das Non-Spill Ventil tropffrei ist, schützen die Konnektoren den Kühlkreislauf vor Feuchtigkeit und Schmutz/Staub, wie man sie in Batteriewechsel- oder -ladestationen antreffen kann. Everis-Schnellverschlusskupplungen halten seitlicher Belastung stand und sind auf Druckanstieg sowohl während des Einbaus als auch beim Einsatz mit längeren Verbindungszyklen ausgelegt; durch diese leckagefreie Zuverlässigkeit werden wichtige elektronische Komponenten keinen Flüssigkeiten ausgesetzt.

    Lange Lebensdauer

    Die für die hohen Anforderungen der Flüssigkeitskühlung an Batterieladesäulen von Elektrofahrzeugflotten oder an Batteriewechselstationen für Elektrofahrzeuge entwickelten Everis Non-Spill Konnektoren bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Everis-Schnellverbinder von CPC haben ein präzise gefertigtes Ventil, das auf längere Verbindungszyklen ausgelegt und mit einer Vielzahl an Kühlmitteln kompatibel ist. Mit robusten Mehrfach-Dichtungen lassen sich Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC problemlos verwenden; Ventile oder Dichtungen werden durch den Betriebsdruck nicht beeinträchtigt. 

    Robust und zuverlässig

    Es gibt keinen Industriestandard für die Flüssigkeitskühlsysteme von Batteriewechselstationen; die Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC werden in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie vernickeltem Messing, Edelstahl, Aluminium, Polyphenylsulfon (PPSU) und anderen Hochleistungspolymeren angeboten. Zu den Konfigurationen gehören sich selbst findende Steckverbinder ohne Daumentaste,, Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung, gerade Ausführungen und Winkel-Anschlüsse mit EPDM-Dichtungen im Standard; weitere Dichtungsalternativen sind beispielsweise FKM und FVMQ. Alle Everis-Flüssigkeitskühllösungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. CPC bietet zuverlässige, reproduzierbare Leistung und liefert zur Untermauerung entsprechende Validierungsberichte.

    Einfache Wartung

    Everis-Konnektoren mit Daumentastenverriegelung von CPC sind für einfache Instandhaltung von Systemen konzipiert; zum sicheren und schnellen Austausch von Elektrofahrzeugbatterien gehört auch ein tropffreies Trennen. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für einfache und schnelle Installation, Austausch und Systemwartung. Sich selbst findende Steckverbinder ohne Daumentaste und Schnellverschlusskupplungen mit Drehgelenk erleichtern den Zugang bei beengten Platzverhältnissen, wie sie in Batteriewechselstationen oder beim Laden von Elektrofahrzeugen vorkommen können.

    Fragen Sie einen Wärmetechnik-Ingenieur

    Sie suchen den richtigen Konnektor für das Flüssigkeitskühlsystem Ihrer Batteriewechsel- oder Ladestation? Wenden Sie sich an unserer Thermal Management-Expertenteam.

    Weitere Informationen zur Flüssigkeitskühlung bei Elektrofahrzeugen