Flüssigkeitstauchkühlung: Eintauchen in Flüssigkeit

    Use Our Product Specifier

    Die Kühltechnik hat sich von der Klimatisierung kompletter Rechenzentren zur direkten Kühlung von Server-Racks, Server-Blades oder auch einzelner Chips entwickelt. Im Vergleich zu anderen Kühllösungen der Flüssigkeitskühlung werden bei der Flüssigkeitstauchkühlung, manchmal auch "Submersionskühlung" genannt, IT-Komponenten und andere elektronische Geräte in ein Bad aus dielektrischer Flüssigkeit getaucht.

    Den „Sprung ins Wasser“ wagen für verbesserten Rechenzentrumsbetrieb 

    Die Flüssigkeitstauchkühlung erfreut sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei Betreibern von großen Rechenzentren mit dicht gepackten Hochleistungscomputersystemen und zahlreichen Server-Racks. Tatsächlich ermöglicht Flüssigkeitskühlung die Senkung der Energie- und Wasserkosten, die Reduzierung des Platzbedarfs und vieles mehr. Lüftervibrationen, Staub- und Feuchtigkeitskontamination, Oxidationsrisiken und Hotspots in Rechenzentren werden durch die Flüssigkeitstauchkühlung eliminiert. Dadurch können Rechenzentren schneller und energieeffizienter betrieben werden, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird.

    Flüssigkeitstauchkühlung bietet viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen Luftkühlung

    • Erhöhte thermische Wirksamkeit mit niedrigerem PUE-Wert
    • Mehr Leistung und höhere Zuverlässigkeit
    • Eliminiert komplexe Luftregulierung
    • Mögliche Reduzierung der Kapital- und Betriebskosten
    • Verkürzung der Bauzeit und geringerer Aufwand
    • Flexiblere Gestaltung von Rechenzentren
    • Leichtere Standortsuche, da die Tauchkühlung in jeder Umgebung eingesetzt werden kann
       

    Flüssigkeitstauchkühlung: Wie funktioniert sie?

    Bei der Einphasen-Tauchkühlung werden die elektronischen Bauteile direkt in eine dielektrische Flüssigkeit getaucht. Das Dielektrikum verbleibt in flüssigem Zustand in einem abgedichteten Tank, wo die Wärme der elektronischen Bauteile an die Flüssigkeit abgegeben wird. Pumpen transportieren die erwärmte Flüssigkeit dann zu einem Wärmetauscher, wo sie heruntergekühlt und in die Anlage zurückgeleitet wird.

    Optimierung der Flüssigkeitstauchkühlung mit Schnellverschlusskupplungen von CPC

    Durch die Zusammenarbeit mit Wärmetechnikingenieuren und Betreibern von Rechenzentren auf der ganzen Welt kennt CPC die Herausforderungen und Anforderungen der Flüssigkeitstauchkühlung. Wir kennen die Materialien und Chemie der Werkstoffe, mit denen die Fachleute im Thermal Management arbeiten, und auch die unterschiedlichen Flüssigkeiten, die bei der Flüssigkeitstauchkühlung Anwndung finden; dazu gehört auch ihr Zusammenwirken mit anderen Komponenten innerhalb eines Systems. Durch das Know-How von CPC im Fluid-Handling und die Kooperation mit Systementwicklern kam es zur Entwicklung der Everis®-Schnellverschlüsse und -Konnektoren; diese sind speziell in Flüssigkeitskühlsystemen bei einer Vielzahl von Umgebungen in der Datenverarbeitung.

    Wenn Sie dielektrische Flüssigkeiten einschließen oder transportieren müssen unterstützen Sie die Everis-Schnellkupplungen von CPC dabei den Flüssigkeitsstrom zu kontrollieren.

    Everis-Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitstauchkühlung

    Bewährte Zuverlässigkeit

    Die von Everis angebotenen Dichtungsoptionen und Kupplungswerkstoffe sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen an Temperatur-, Chemikalien- und Druckkompatibilität Ihrer Tauchkühlungs-Anwendung erfüllen. Sie können sich darauf verlassen, dass Everis-Schnellverschlusskupplungen seitlicher Belastung standhalten und auf Druckanstieg sowohl während des Einbaus als auch beim Einsatz mit längeren Verbindungszyklen asugelegt sind.

    Lange Lebensdauer

    CPC bietet ein umfangreiches Spektrum​​​ an Hochleistungs-Schnellverschlusskupplungen, die jahrelang leckagefrei arbeiten. Die tropffreien Everis-Konnektoren, die für die hohen Anforderungen der heutigen Rechenzentren und Hochleistungs-Computing-Umgebungen konzipiert wurden, bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. gewährleisten. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC haben ein präzise gefertigtes Ventil, das auf längere Verbindungszyklen ausgelegt und mit einer Vielzahl dielektrischer Flüssigkeiten, wie 3M Novec und Fluorinert kompatibel ist.

    Maximale Kontrolle

    Wählen Sie aus einem umfangreichen Spektrum an Kupplungsdesigns für die Flüssigkeitskühlung. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC werden in einer immer größeren Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie beschichtetem Messing, Aluminium, Edelstahl, Polyphenylsulfon (PPSU) und anderen Hochleistungspolymeren angeboten. Zu den Konfigurationen gehören sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste, Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung, gerade Ausführungen und Winkel-Anschlüsse; Dichtungsoptionen sind beispielsweise EPDM und FKM.

    Einfache Wartung

    Wenn Ihre Systeme gewartet werden, dann sind die Everis-Schnellkupplungen mit Daumentastenverriegelung von CPC für einfache Instandhaltung der Flüssigkeitstauchkühlung konzipiert; dazu gehört auch ein tropffreies Trennen für sichere und schnelle Wartung oder Reparatur. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung. Für die Flüssigkeitskühlung können die Everis-Steckverbinder  ohne Daumentaste oder die Konfiguration mit Drehgelenk für Verteiler- und Chassis-Systeme oder einzigartige Anordnungen mit engen Platzverhältnissen verwendet werden.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Mit ihrem schlanken Design und der ergonomisch geformten Daumentaste bieten die Everis-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme die Möglichkeit der Einhandbedienung; der hörbare Klick gibt dem Techniker die Gewissheit, dass eine sichere Verbindung zustande gekommen ist. Die Everis-Produktreihen ermöglichen ein Verbinden mit geringem Kraftaufwand, so wird auf leichte Weise eine Verbindung hergestellt.

    CPC-Ingenieure teilen ihr Fachwissen über die Flüssigkeitskühlung

    Hilfreiche Hinweise zur Auswahl von CPC-Schnellkupplungen für die Flüssigkeitskühlung